欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

排气组件2

  • 2022.03.15 18:22:10
  • 米思米
  • 1539

米思米“排气组件MSTV”是一种可以有效地将成型过程中产生的气体和空气从模具型腔内部排放到型腔外部的装置。

1.    通过有效排出气体,可以实现:

o  改善成型不良。
(减轻烧焦、缩痕、填充不良、熔接痕等)

o  可缩短成型周期。

2.    由于采用不锈钢材质,耐腐蚀性优异。耐热温度:200℃


工作原理


排气阀由弹簧打开,将树脂产生的气体和模具内的空气排出。当树脂到达阀门时,因树脂压力关闭,排气结束。即使树脂试图流入阀门的排气口,由于树脂的尖端具有高粘度,因此在产生毛刺之前阀门就会关闭。

使用注意事项


·     根据成型条件和树脂种类的不同,阀门处可能会发生树脂泄漏或出现毛刺。

·     请注意安装位置,因为排气组件的形状可能会转印到成型产品的表面。

·     请定期清洗树脂排气通道和排气组件。

·     请参照右图设置排气通道的形状。

·     在树脂气体滞留的地方,设定L1时应考虑尖端部位的台阶高度差(F值)。

通往模具外部的气体排放通道是必不可少的。请向大气排放或使用真空泵、真空发生器等强制排气(抽真空)。

请注意,当排气压力很高时,阀门可能会关闭。

·     如果模板比L尺寸厚,可使用排气组件用垫片(MSTVS/MSTVM)。

·     在使用MSTVM时,如果担心松动,请采用双重锁扣等防止松动的措施。

推荐商品

排气镶件

排气组件

排气组件用垫块(螺柱型)

排气组件用垫块(直杆型)

排气组件2

排气组件2

排气组件2

米思米

米思米

米思米

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities